Mouser Electronics' RF and Wireless Resource Page Spotlights Top-Tier Connectivity Solutions
February 27, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the New Product Introduction (NPI) leader™, offers engineers the information, knowledge and products they need to design the applications of today and tomorrow. Mouser's RF and Wireless Resource page highlights the diverse challenges and solutions in RF wireless design. This comprehensive content hub, comprising curated products, articles, blogs, reference designs and more, provides a wealth of knowledge for engineering professionals regarding all things RF and wireless. Included on the site are more than 150 resources to support applications in areas such as Wi-Fi® 6 and Bluetooth®, modernizing fleet telematics with 5G and harnessing LoRaWAN.
Mouser stocks the industry's widest selection of semiconductors and electronic components, including the following solutions for RF and wireless applications:
- Texas Instruments CC2652P7 is a 2.4 GHz wireless SimpleLink™ microcontroller that supports a variety of wireless protocols. The CC2652P7 is based on an Arm® Cortex®-M4F central processor and is optimized for low-power wireless communication and advanced sensing in grid infrastructure, building automation, retail automation, personal electronics, and medical applications.
- Qorvo QPF7250 integrated front-end module is optimized for Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) and Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) applications, combining the advantages of active components with edgeBoost™ filter technology.
- Laird Connectivity Lyra Series Bluetooth 5.3 modules provide a turnkey solution for adding Bluetooth wireless connectivity to any application. These devices come with fully upgradeable and robust software stacks, worldwide regulatory certifications, advanced development and debugging tools, and support that will minimize and simplify the engineering and development process, helping to accelerate time-to-market.
For the latest on solutions for RF and Wireless, visit https://resources.mouser.com/rf-wireless/.
Som en globalt auktoriserad distributör erbjuder Mouser världens största sortiment av de senaste halvledarna och elektroniska komponenterna – i lager och redo för leverans. Mousers kunder kan förvänta sig 100 % certifierade originalprodukter som är helt spårbara från alla tillverkningspartner. För att underlätta kundernas design har Mousers webbplats ett stort bibliotek av tekniska resurser, inklusive ett Tekniskt resurscenter, tillsammans med produktdatablad, leverantörsspecifika referensutföranden, applikationsanmärkningar, teknisk konstruktionsinformation, konstruktionsverktyg, samt annan nyttig information.
2026 - Mouser Electronics är en auktoriserad distributör av halvledare och elektroniska komponenter med fokus på snabba produktlanseringar från sina tillverkningspartners. Den globala distributörens webbplats, Mouser.com, betjänar globala elektronikkonstruktörer och köpare, är tillgänglig på flera språk och med flera valutor och saluför över 6,8 miljoner produkter från över 1 200 tillverkare. Mouser har 28 supportplatser över hela världen för att erbjuda kundservice av högsta klass på lokala språk och i lokala valutor och tidszoner. Distributören levererar till över 650 000 kunder i 223 länder/territorier från sin nästan 93 000 m² stora, ultramoderna anläggning i Dallas storstadsområde i Texas. Besök https://www.mouser.com, för mer information.
Mouser och Mouser Electronics är registrerade varumärken som tillhör Mouser Electronics, Inc. Alla övriga produkter, logotyper och företagsnamn som omnämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.